This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:TMS320F28379D

Guru**** 2767465 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, TMDSCNCD28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003935/tmdxiddk379d-tms320f28379d

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DcontrolSUITE

我已连接 TMDXIDDK379D 和 TMDSCNCD28379D。
我正在使用 controlSUITE 提供的 IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00文件夹中的项目。
编译后运行调试时、会发生0x3FF16A (未定义符号)。

项目中的源文件均未更改。

请给我一些建议。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认代码已正确加载? 例如、如果您在反汇编窗口中查找 main、它是否显示有效代码?

    按下"Reset"和"Restart"按钮会发生什么情况? 你能把它转到 main()吗?

    您能否共享"程序/存储器加载选项"和"自动运行和启动选项"配置? 在 Tools -> Debugger Options 下找到它们。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道它是否是有效的代码、但它就像图片中所示。
    在复位和重新启动期间、分别生成0x3FF16A 和0x3FE493。
    作为一项特殊功能、重新启动时、会短暂显示 boot28.asm 文件窗口、窗口更改为0x3fe493。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否取消选中"Reset the target on a program load and restart (在程序加载并重新启动时重置目标)"复选框、并查看这是否会产生影响?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的工作方式与您的建议一致。
    非常感谢。