This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:CMPSS DAC 静态偏移误差

Guru**** 2543830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004831/tms320f280049c-q1-cmpss-dac-static-offset-error

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

您好、专家、

我的客户参阅 F28004x 数据表(SPRS945F)中的"图7-51 CMPSS DAC 静态偏移量"和"7.10.5.1.2 CMPSS DAT 静态电气特性"

客户问题:

问题4)此问题与问题2有关。
 图7-51中的"偏移误差"被视为"大约 X 轴上的点线+300LSB”(DAC 输出)。
  另一方面、在7.10.5.1.2 CMPSS DAC 静态电气特性中、"静态偏移误差"显示为+25mV (MAX)。 +25mV 等于大约 3.3V 时为+31LSB 12位。

 客户需要参考的+31LSB (+25mV)值是否正确? 此外,图7-51中偏移误差的点线是否可以读出-客户不应该从点线的水平进行计算?

Q5)此问题与7.10.5.1.2 CMPSS DAC 静态电气特性中的"(2)包括比较器输入参考误差"相关。
 "比较器输入参考错误"是在斜坡输出/DAC12输入上发生的错误-红色圆圈还是在比较器本身发生的错误-下图中的蓝色圆圈?

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_TMS320F280049C_2D00_Q1_5F00_-CMPSS-DAC-Static-Gain-Error_5F00_0527.xlsx

此致、
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、

    您在以下问题的答案:

    Q4)正确、25mV 是规格。 该图仅用于说明、不从中读取任何值。

    Q5)用户无法直接访问 Compac 输出、它必须通过比较器、因此比较器的任何偏移误差都会增加该误差。 这就是脚注所说的内容。 针对 compdac 的25mV 偏移误差规格已经包括比较器偏移误差。