主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C
您好、专家、
我的客户参阅 F28004x 数据表(SPRS945F)中的"图7-51 CMPSS DAC 静态偏移量"和"7.10.5.1.2 CMPSS DAT 静态电气特性"
客户问题:
问题4)此问题与问题2有关。
图7-51中的"偏移误差"被视为"大约 X 轴上的点线+300LSB”(DAC 输出)。
另一方面、在7.10.5.1.2 CMPSS DAC 静态电气特性中、"静态偏移误差"显示为+25mV (MAX)。 +25mV 等于大约 3.3V 时为+31LSB 12位。
客户需要参考的+31LSB (+25mV)值是否正确? 此外,图7-51中偏移误差的点线是否可以读出-客户不应该从点线的水平进行计算?
Q5)此问题与7.10.5.1.2 CMPSS DAC 静态电气特性中的"(2)包括比较器输入参考误差"相关。
"比较器输入参考错误"是在斜坡输出/DAC12输入上发生的错误-红色圆圈还是在比较器本身发生的错误-下图中的蓝色圆圈?

e2e.ti.com/.../E2E_5F00_TMS320F280049C_2D00_Q1_5F00_-CMPSS-DAC-Static-Gain-Error_5F00_0527.xlsx
此致、
Saito