This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:多少个时钟是 EXTSYNC 的脉冲宽度?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004369/tms320f28388d-how-many-clocks-is-pulse-width-of-extsync

器件型号:TMS320F28388D

您好专家、

我们设计使用 EXTSYNC 在 DSP1和 DSP2之间同步 ePWM 块的相位。

TRM: spruii0c.pdf

注意: 如果 EPWMxSYNCI 信号保持高电平、同步将不会连续发生。 EPWMxSYNCI 是
上升沿被激活

换句话说、这意味着输入信号应在多个 PWM 时钟中保持高电平。

对吗?

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅器件数据表的"7.12.2.2.1 ePWM 时序要求"。

    "TW (SYNCIN)同步输入脉冲宽度"定义了时序要求。 是的、在最低条件下、syncin 应该在2个 PWMCLK 周期内为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subrahmanya、

    感谢你的答复。

    我知道 SYNCIN 的宽度应大于2个 PWMCLK 周期。

    此致、

    Hidehiko