请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好专家、
我们设计使用 EXTSYNC 在 DSP1和 DSP2之间同步 ePWM 块的相位。
TRM: spruii0c.pdf
注意: 如果 EPWMxSYNCI 信号保持高电平、同步将不会连续发生。 EPWMxSYNCI 是
上升沿被激活
换句话说、这意味着输入信号应在多个 PWM 时钟中保持高电平。
对吗?
此致、
Hidehiko