This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:使用 C2000 GANG 对 F280025C 进行编程的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002879/tms320f280025c-issue-of-programming-f280025c-with-c2000-gang

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、专家、

我的客户正在使用 C2000 GANGto 对 F280025C 进行编程、不幸的是、这个问题无法进行编程、而且似乎也锁定了 F280025C。

如果使用 uniflash 对同一代码进行编程、则没有问题、

然后、如果首先使用 C2000 GANGto 编程、它将失败并显示"验证错误"、请重试、然后显示"写入 RAM 错误"

使用 C2000 GANG 进行编程后、器件看起来被锁定、 无法通过 CCS 和 Uniflash 对器件进行编程。

以下是 C2000 GANG 的配置:

使用显示"写入 RAM 错误"的 C2000 GANG 对 F280025进行编程失败,尝试使用 Uniflash 解锁器件、然后也会失败、如下所示。

在0xc058处使用操作“保持暂停”设置断点时出现问题

有关更多详细信息、请参阅随附的错误日志。

问题是:

1 μ s,C2000 GANG 无法对 F280025C 进行编程? 它们使用最新的 C2000 GANG 版本。

2.为什么 C2000 GANG 能够锁定 F280025C?

连接的错误日志显示 OTP 验证失败、uniflash 是否也有执行 OTP 验证的过程?

e2e.ti.com/.../c2000_2D00_-gang_E770555F_28002x_AF824772EE959898F48B0E66_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    我要求 Elprotronic 的 Gang 开发人员查看这篇文章。

    Uniflash 支持在 DCSM OTP 中验证已编程内容。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用了选项"由代码文件使用"。 代码文件中是否是 ROM 中锁定数据的数据? 如果是、则设备将在最后锁定 您能给我发送电子邮件给我代码文件吗(代码可以是虚拟的或修改的)。 我需要与 ROM 空间(锁闭单元)相关的器件代码、与解锁单元相关的数据(可能是不同的密码)以及代码内容的开始和结束、以便能够重现此情况。

    此致、

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供其他人参考:此调试脱机。  我们在获取更新时将在此处发布解决方案。

    谢谢、此致、
    Vamsi