主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的 ,先生
我 正在研究 TMS320F28388的示例, 我 从 C2000Ware_3_02_00_00导入了示例项目"buffdac_ex1_enable "、但后来我安装了 C2000Ware_3_03_00_00、
我卸载 了 C2000Ware_3_02_00_00、因此示例构建失败。 我将链接的库 driverlib 更改为 C2000Ware_3_03_00_00、并像 下图那样添加 C2000Ware_3_03_00_00的包含路径。

可以在构建完成时不会出现错误。 但是、当我使用"Ctrl"+左键单击以在包含文件中查找相对宏的定义时、似乎仍然在 C2000Ware_3_02_00_00中搜索旧文件路径、并打开一个空白文件。

我不知道原因、我是否需要更改任何其他配置、我是否需要您的帮助、 并提前感谢您。