This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法打开相对包含的文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003094/tms320f28388d-cannot-open-the-relative-included-file

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 ,先生

我  正在研究    TMS320F28388的示例, 我 从     C2000Ware_3_02_00_00导入了示例项目"buffdac_ex1_enable "、但后来我安装了 C2000Ware_3_03_00_00、

我卸载 了 C2000Ware_3_02_00_00、因此示例构建失败。 我将链接的库 driverlib 更改为 C2000Ware_3_03_00_00、并像 下图那样添加 C2000Ware_3_03_00_00的包含路径。

可以在构建完成时不会出现错误。 但是、当我使用"Ctrl"+左键单击以在包含文件中查找相对宏的定义时、似乎仍然在 C2000Ware_3_02_00_00中搜索旧文件路径、并打开一个空白文件。

我不知道原因、我是否需要更改任何其他配置、我是否需要您的帮助、 并提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果切换到较新版本的 C2000Ware、则必须从较新版本重新导入示例。  您可以使用另一个 CCS 工作区。

    com_TI_C2000WARE_software_package_install_DIR 变量无法在导入的工程中更新,因此它仍将引用旧版本。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,先生

    感谢您的回复、但我检查了项目的属性、"Path Variables"显示了  

    com_TI_C2000WARE_software_package_install_DIR 已更新。

               n‘t 您  ,、如果我根据示例工程创建项目并进行一些修改、然后我更改了 C2000Ware 的版本,我将遇到此问题、无法解决该问题 但 我无法重新导入该项目、因为我进行了一些更改、对吧?

    您是否有其他建议可以让我的工作正常进行?

    非常感谢   !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够更改 COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR 变量? 如果我更新并保存它、然后再次打开项目的属性窗口、我仍然看到旧值。  

    让我与 CCS 团队一起检查一下这个问题。

    您使用的 CCS 版本是什么?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Siddharth

    我   没有直接更改 COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR 的值、我将产品从3.2.0.00更改为3.3.0.00、 并且 COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR 的值  会自动更改。

    我的 CCS 版本是 " 版本:10.1.0.00010"

    此致

    许金王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的、现在我能够更改产品并更新 COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR 变量。 我能够再现您看到的问题。  

    将与 CCS 团队联系并更新您的信息。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="470104" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003094/tms320f28388d-cannot-open-the-relative-included-file "]但当我使用"Ctrl"+左键单击以在包含文件中查找相对宏的定义时、似乎仍然在 C2000Ware_3_02_00_00中搜索旧文件路径并打开空白文件。

    请尝试重建索引:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#rebuild-index

    谢谢

    Ki