This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M52C:Concerto F28M35x 器件的+1.8V 内部 VREG 输出去耦

Guru**** 2510395 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003323/f28m35m52c-decoupling-1-8v-internal-vreg-output-of-concerto-f28m35x-device

器件型号:F28M35M52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我对+1.8V 内部稳压器输出引脚使用的去耦电容器的值有些困惑。 第8.9.1节"模拟子系统:内部1.8V VREG"、器件数据表 SPRS742L、第173页规定:"... μF VDD18引脚需要一个1.2 μ F (10%容差)电容器来稳定内部生成的电压"。 引用结束。 另一方面、controlSUITE 中的 Concerto DIMM100控制卡的原理图(文件514982E_Concerto_DIMM100_Release2_00_Allegro DEC_17_2011.pdf)显示了这些电容器的每个电容值为2.2uF。

问题1. 什么文档是正确的-数据表或原理图? 数据表中提到的1.2uF 值是唯一可接受的用于此目的且必须严格遵循的值、还是仅是用于稳定内部+1.8V VREG 稳压器的最小可接受值? 如果1.2uF 是最小值、则可接受的最小值到最大值选择范围是多少?

问题2. 这些电容器是否有任何 ESR 要求?

请为我澄清这种情况。

感谢您的支持。

此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您在 Q1中的假设是正确的。  1.2uF 是最小值、我认为2.2uF 是出于 BOM 管理的原因用于该特定设计、它也会起作用。  电容较大(>2.2uF)的唯一缺点是初始上电需要更长的时间、因为电容必须在断电状态下充电。

    我不知道这些电容器上有任何严格的 ESR 要求、电压稳压器采用 LDO 类型、因此不应涉及任何会导致 ESR 问题的频率(如开关稳压器)。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew!
    它似乎回答了我的问题。

    Michael