Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
我对+1.8V 内部稳压器输出引脚使用的去耦电容器的值有些困惑。 第8.9.1节"模拟子系统:内部1.8V VREG"、器件数据表 SPRS742L、第173页规定:"... μF VDD18引脚需要一个1.2 μ F (10%容差)电容器来稳定内部生成的电压"。 引用结束。 另一方面、controlSUITE 中的 Concerto DIMM100控制卡的原理图(文件514982E_Concerto_DIMM100_Release2_00_Allegro DEC_17_2011.pdf)显示了这些电容器的每个电容值为2.2uF。
问题1. 什么文档是正确的-数据表或原理图? 数据表中提到的1.2uF 值是唯一可接受的用于此目的且必须严格遵循的值、还是仅是用于稳定内部+1.8V VREG 稳压器的最小可接受值? 如果1.2uF 是最小值、则可接受的最小值到最大值选择范围是多少?
问题2. 这些电容器是否有任何 ESR 要求?
请为我澄清这种情况。
感谢您的支持。
此致、Michael