请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
尊敬的所有人:
我的设置基于:
Blackhawk USB200 JTAG 仿真器
TMS320F28335的开发板
Code Composer Studio 7.0.0.00042
用于 RAM 调试的链接器文件28335_RAM_lnk.cmd 标准。
调试配置文件是标准文件。 (详情如下)
CCS 中的错误显示:
C28xx:连接到目标时出错:(错误-118 @ 0x0)
硬件或软件仅支持有限的端口地址值。
(仿真包6.0.83.0)
尝试调试和由 uniflash 执行时、两个 CCS 上都会显示相同的错误。
从 Uniflash、我无法执行任何连接操作(闪存擦除都不能...) (相同错误:错误-118 @ 0x0)
任何提示、解决方案和提示都将受到强烈赞赏
实验板套件- Delfino F28335