This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:无法通过 CCS 进行连接或 Uniflash 错误-118

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002794/tms320f28335-not-able-to-connect-via-ccs-or-uniflash-error--118

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的所有人:

我的设置基于:

Blackhawk USB200 JTAG 仿真器
TMS320F28335的开发板
Code Composer Studio 7.0.0.00042

用于 RAM 调试的链接器文件28335_RAM_lnk.cmd 标准。

调试配置文件是标准文件。 (详情如下)

CCS 中的错误显示:
C28xx:连接到目标时出错:(错误-118 @ 0x0)
硬件或软件仅支持有限的端口地址值。
(仿真包6.0.83.0)

尝试调试和由 uniflash 执行时、两个 CCS 上都会显示相同的错误。

从 Uniflash、我无法执行任何连接操作(闪存擦除都不能...)  (相同错误:错误-118 @ 0x0)

任何提示、解决方案和提示都将受到强烈赞赏

实验板套件- Delfino F28335


















  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mattia、

    感谢您访问 E2E 论坛。  JTAG 连接问题有一些潜在的根本原因。  请查看 此应用手册、它提供了一个分步路径来找出问题的根本原因。  如果您遇到死区、请注意、在您的回复中、它将帮助我与您一起进行调试。

    最棒的
    Matthew