您好、查姆斯、
在 ePWM X-BAR 多路复用器配置表中、我们可以选择 SD1FLT1.COMPH 连接到 ePWM 直流子模块。
F2838x 中的 SDFM 在每个通道上支持两个 COMPH 信号(COMPH1和 COMPH2)、哪个信号连接到 ePWM X-BAR? 是否只有一个 SDFM 比较器输出连接到 ePWM X-BAR?
此致、
Luke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、查姆斯、
在 ePWM X-BAR 多路复用器配置表中、我们可以选择 SD1FLT1.COMPH 连接到 ePWM 直流子模块。
F2838x 中的 SDFM 在每个通道上支持两个 COMPH 信号(COMPH1和 COMPH2)、哪个信号连接到 ePWM X-BAR? 是否只有一个 SDFM 比较器输出连接到 ePWM X-BAR?
此致、
Luke
NIMA、
F2837x 和 F2838x 器件的 SDFM 比较器滤波器单元设计不同。
在 F2837x 中、每个 SDFM 比较器滤波器单元支持 COMPH 和 COMPL 信号、这些信号连接到 ePWM X-BAR。
在 F2838x 中、每个 SDFM 比较器滤波器单元支持 COMPHZ、COMPH1、COMPH2、COMPL1和 COMPL2信号。 因此、我认为 ePWM X-BAR 设计应该有所不同、但 TRM 仅显示 SDxFLTx.COMPH 和 SDxFLTx.COMPL 等、如 F2837x TRM 所做的那样。
我想知道哪些 F2838x SDFM 比较器滤波器输出连接到 ePWM X-BAR、请告知、谢谢。
此致、
Luke
Manoj Santha Mohan 是我们的 SDFM 专家。
但从图中可以看到、您可以选择连接到 COMPH 和 COMPL 的组件。
您可以在 COMPH1、2之间进行选择
似乎有一个用于选择信号的多路复用器。
NIMA