This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ePWM X-BAR Mux 中的 SDxFLTx.COMPL/H

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001579/tms320f28388d-sdxfltx-compl-h-in-epwm-x-bar-mux

器件型号:TMS320F28388D

您好、查姆斯、

在 ePWM X-BAR 多路复用器配置表中、我们可以选择 SD1FLT1.COMPH 连接到 ePWM 直流子模块。

F2838x 中的 SDFM 在每个通道上支持两个 COMPH 信号(COMPH1和 COMPH2)、哪个信号连接到 ePWM X-BAR? 是否只有一个 SDFM 比较器输出连接到 ePWM X-BAR?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们分别标记为 SD1/2/3、 FLT1/2/3和 COMPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    F2837x 和 F2838x 器件的 SDFM 比较器滤波器单元设计不同。

    在 F2837x 中、每个 SDFM 比较器滤波器单元支持 COMPH 和 COMPL 信号、这些信号连接到 ePWM X-BAR。

    在 F2838x 中、每个 SDFM 比较器滤波器单元支持 COMPHZ、COMPH1、COMPH2、COMPL1和 COMPL2信号。 因此、我认为 ePWM X-BAR 设计应该有所不同、但 TRM 仅显示 SDxFLTx.COMPH 和 SDxFLTx.COMPL 等、如 F2837x TRM 所做的那样。

    我想知道哪些 F2838x SDFM 比较器滤波器输出连接到 ePWM X-BAR、请告知、谢谢。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是我们的 SDFM 专家。

    但从图中可以看到、您可以选择连接到 COMPH 和 COMPL 的组件。

    您可以在 COMPH1、2之间进行选择

    似乎有一个用于选择信号的多路复用器。

    NIMA