Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2809 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我正在尝试 在定制板上的此 DSP 上设置 SYSBIOS、但我甚至无法运行示例。
我使用 的是 Code Composer Studio 版本:10.3.1.00003


现在我已经创建了项目、它会向我发出有关 CPU 频率的警告。 尝试添加 PLL 配置时、不会计算频率(无论 I 输入为0Hz):

因此、我只需在此处配置 CPU 频率:

现在、我可以构建和调试、但我永远不会进入 main。 它总是挂在这里:

我想 float config 有问题、您能不能向正确的方向指示我?