This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:SysBIOS 示例未运行

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001377/tms320f2809-sysbios-example-not-running

器件型号:TMS320F2809
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我正在尝试 在定制板上的此 DSP 上设置 SYSBIOS、但我甚至无法运行示例。

我使用 的是 Code Composer Studio 版本:10.3.1.00003  

现在我已经创建了项目、它会向我发出有关 CPU 频率的警告。 尝试添加 PLL 配置时、不会计算频率(无论 I 输入为0Hz):

因此、我只需在此处配置 CPU 频率:

现在、我可以构建和调试、但我永远不会进入 main。 它总是挂在这里:

我想 float config 有问题、您能不能向正确的方向指示我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标设置似乎不正确。 我认为应该是"ti.targets.C28_large "、因为 F2809没有 FPU。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、标记的解决方案很有帮助。 我还必须将--float_support 更改为 softlib,因为默认情况下为 fpu32。 谢谢你。