This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:有关 ePWM X-Bar 的问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001313/tms320f28379d-question-regarding-the-epwm-x-bar

器件型号:TMS320F28379D

大家好、我有关于 ePWM X-Bar 的问题。 在我的应用中、ECAP 单元用于捕获模式。 现在、我想使用捕获事件通过 ePWM X-Bar 和数字比较功能来触发 ePWM 计时器。 ePWM X-Bar 可以选择 ECAPxOUT 事件进行触发。

当 ECAP 单元处于捕获模式时、是否也可以使用这些选项?

非常感谢
Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是 您仅在 APWM 模式下具有 ECAPOUT。

    但您有一个 CLB 选项。 稍等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在捕获模式下使用 CLB 访问 ECAP 事件:

    然后、您可以使用 CLB 逻辑块将该信号传递到逻辑块的输出4/5。

    这就是您的工作方式!

    NIMA Eskandari