请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 大家好、我有关于 ePWM X-Bar 的问题。 在我的应用中、ECAP 单元用于捕获模式。 现在、我想使用捕获事件通过 ePWM X-Bar 和数字比较功能来触发 ePWM 计时器。 ePWM X-Bar 可以选择 ECAPxOUT 事件进行触发。
当 ECAP 单元处于捕获模式时、是否也可以使用这些选项?
非常感谢
Ralf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我有关于 ePWM X-Bar 的问题。 在我的应用中、ECAP 单元用于捕获模式。 现在、我想使用捕获事件通过 ePWM X-Bar 和数字比较功能来触发 ePWM 计时器。 ePWM X-Bar 可以选择 ECAPxOUT 事件进行触发。
当 ECAP 单元处于捕获模式时、是否也可以使用这些选项?
非常感谢
Ralf