Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSHSECDOCK、
您好!
我正在尝试运行 SCI A 回送演示:我无法确定 SCI A UART 连接器在控制卡上的什么位置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D
您好!
我正在尝试运行 SCI A 回送演示:我无法确定 SCI A UART 连接器在控制卡上的什么位置?
Inno、
在 controlCARD 上建立了许多连接。 您突出显示了一个选项、根据 J1:A 的选择、该选项允许 SCIA 通过 GPIO 28和29连接到嵌入式 XDS100v2的次级通道。 这允许 PC 终端应用程序通过 UART 与器件通信的路径。
这不是唯一的 SCIx、甚至是在器件上建立的唯一 SCIA 连接。 如果您尝试使用环回演示、您可能希望将信号从外部环回到器件。 使用运行到 J1:A 的迹线很难做到这一点 因此、我建议您查看引脚分配文档、该文档介绍了 TMDSCNCD28388D 器件连接到 TMDSHSECDOCK 时的外部连接。 TMDSHSECDOCK 具有标准的100mil 接头、旨在通过 controlCARD 的 HSEC 接口提供对器件引脚的访问。 我建议您使用此接口回送信号。
请注意、某些函数在标准位置进行调用、例如 SCIA 在 controlCARD HSEC 标准中具有标准位置。 这不是唯一推出 SCIA 的地方。 请打开 数据表 并评估您希望使用哪些 GPIO 来发出 SCIA 信号。 我建议使用 GPIO 的28和29、您将在我在上一篇文章中引用的文档中看到它们。
此致、
Cody