This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:SCI A UART 环回演示

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999754/tmdscncd28388d-sci-a-uart-loopback-demo

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSHSECDOCK

您好!

我正在尝试运行 SCI A 回送演示:我无法确定 SCI A UART 连接器在控制卡上的什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inno、

    C2000Ware 中定义了引脚分配。 下面的文档描述了每个 GPIO 在 TMDSHSECDOCK 上的连接位置。

    "C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.b\TMDSCNCD2838x_RevB_180cCARD_pinout.pdf"  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很简单:我不是指 SCI a,而是指数据表和/或板插件:

    我将通过另一种方法再次询问、我可以告诉我在 J1:A 上可以使用 SCI A 或 JTAG。 对吧? 如果是,如何在 C2000软件(RAM 构建配置)中运行 SCI A 示例-我需要 JTAG 上载并运行它? 或者我没有考虑什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inno、

    在 controlCARD 上建立了许多连接。 您突出显示了一个选项、根据 J1:A 的选择、该选项允许 SCIA 通过 GPIO 28和29连接到嵌入式 XDS100v2的次级通道。 这允许 PC 终端应用程序通过 UART 与器件通信的路径。

    这不是唯一的 SCIx、甚至是在器件上建立的唯一 SCIA 连接。 如果您尝试使用环回演示、您可能希望将信号从外部环回到器件。 使用运行到 J1:A 的迹线很难做到这一点 因此、我建议您查看引脚分配文档、该文档介绍了 TMDSCNCD28388D 器件连接到 TMDSHSECDOCK 时的外部连接。 TMDSHSECDOCK 具有标准的100mil 接头、旨在通过 controlCARD 的 HSEC 接口提供对器件引脚的访问。 我建议您使用此接口回送信号。

    请注意、某些函数在标准位置进行调用、例如 SCIA 在 controlCARD HSEC 标准中具有标准位置。 这不是唯一推出 SCIA 的地方。 请打开 数据表 并评估您希望使用哪些 GPIO 来发出 SCIA 信号。 我建议使用 GPIO 的28和29、您将在我在上一篇文章中引用的文档中看到它们。

    此致、
    Cody