请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:SE555
是否有人可以提供 TMS320F28035PAGT 和 SE555DR 的 PDF 报告
- ESD (HBM mm CDM) HBM--人体放电模式--最小2kV
MM --机器模式--最小200V
CDM—充电设备模式--最小1KV
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有人可以提供 TMS320F28035PAGT 和 SE555DR 的 PDF 报告
谢谢
Stae、
下图是 用于 PAG 封装的 HBM 和 CDM TMS320F28035数据表中的图像。 据我所知、TI 不提供机器模型。 下面是一个指向 TI 宽 ESD 应用手册的链接、该应用手册介绍了 TI 所做的测试。
我要将该主题传递给 SE555DR 团队、以便他们可以为器件提供数据。
最棒的
Matthew