请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280049C 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-3PHGANINV
您好!
我正在尝试通过 Instaspin FOC 实验室进行移植、以支持 boostxl-3phganinv。 我想我已经成功重新配置了 halt、以支持此 BoosterPack 上的不同引脚映射、但我从未在 is02_offset_gain_cal.c 中遇到过467:
while(motorVars.flagEnableSys == false)
我在这个项目中的任何位置都进行了搜索、以查看它的设置位置、但它没有显示出来、所以我假设它在库中吗? 我的 ISR 正在触发、因此我看到 LED 闪烁、但我看不到 PWM 输出(这在 PWM 被禁用后是合理的)。
在我的 BoosterPack 上、系统电源尚未连接、但对于 C2000、我不知道这是初始化库时出现问题的原因。
是否有关于如何完成此步骤的任何建议?
Munan