This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:Instaspin FOC lab2 motorVars.flagEnableSys 永远不会成立

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998904/launchxl-f280049c-instaspin-foc-lab2-motorvars-flagenablesys-is-never-true

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-3PHGANINV

您好!

我正在尝试通过 Instaspin FOC 实验室进行移植、以支持 boostxl-3phganinv。 我想我已经成功重新配置了 halt、以支持此 BoosterPack 上的不同引脚映射、但我从未在 is02_offset_gain_cal.c 中遇到过467:

while(motorVars.flagEnableSys == false)

我在这个项目中的任何位置都进行了搜索、以查看它的设置位置、但它没有显示出来、所以我假设它在库中吗? 我的 ISR 正在触发、因此我看到 LED 闪烁、但我看不到 PWM 输出(这在 PWM 被禁用后是合理的)。

在我的 BoosterPack 上、系统电源尚未连接、但对于 C2000、我不知道这是初始化库时出现问题的原因。

是否有关于如何完成此步骤的任何建议?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有示例都在 CCS 内进行调试、因此您需要在 CCS 调试的观察窗口中将变量标志设置为1。

    您可以查看显示详细操作步骤的实验指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、谢谢、只是没想到会手动调整内存中的变量。