请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
用户希望使用 dev.ti.com 上的 SysConfig 为硬件设计原理图提供引脚分配定义表、并为固件使用简单的初始化代码。
他们需要生成 Excel 文件以进行引脚分配定义。
1)他们想知道如何从 GUI 工具定义捕获(ECAP)?
如何实现这一目的?
但即使我们使用 INPUTXBAR、它也没有明确的 ECAP。
我认为我们需要明确提供 ECAP 选项
2) 2)是否可以生成 ECAP 初始化代码来使用来自 GPIO 的 INPUTXBAR?
黄维恩