This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何使用 SysConfig 进行捕获?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998287/tms320f280025-how-to-use-sysconfig-for-capture

器件型号:TMS320F280025
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

用户希望使用 dev.ti.com 上的 SysConfig 为硬件设计原理图提供引脚分配定义表、并为固件使用简单的初始化代码。

他们需要生成 Excel 文件以进行引脚分配定义。

1)他们想知道如何从 GUI 工具定义捕获(ECAP)?

如何实现这一目的?

但即使我们使用 INPUTXBAR、它也没有明确的 ECAP。

我认为我们需要明确提供 ECAP 选项

2) 2)是否可以生成 ECAP 初始化代码来使用来自 GPIO 的 INPUTXBAR?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我们目前正在验证 SysConfig 的 ECAP 支持并将其整合在一起。 它将于10月随 C2000Ware 4.00一起发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    我明白了。

    它还将集成到 dev.ti.com 上的在线 SysConfig 中、对吗?

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Wayne。 所有内容都将保持同步。 有一个内部测试版、如果您想访问、请给我发送电子邮件。

    NIMA