This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:关于 PWM 信号输出问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002, POWERSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160431/tms320f280049c-about-pwm-signal-out-problem

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-02002powerSUITESysConfig

大家好,我叫 Bum-su Lee,他是韩国电子技术学院的成员。

在使用 F280049C 控制卡时、我遇到以下一些困难、因此我想得到您的正确建议。

我已将 F280049C 控制卡连接到 TIDM-02002板,但遗憾的是,TIDM-02002无法正常工作。

我发现控制卡甚至在控制卡上施加了5V 偏置电压,也没有使 PWM 信号生效。 (我在示波器测量中没有发现任何波形)

您能给我一个验证控制卡操作的方法吗? (E.I.引脚49至引脚56等特定引脚输出的波形。)

请告诉我如何正确使用控制卡。

此致、 Bum-su

*我所做的设置

-通常为控制卡提供5V 电源(LED 亮起)

-在 CCS 中、我执行了这个步骤。 获取 C2000 powerSUITE→导入 TIDM-02002→编译→目标配置设置→连接目标等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您与器件的连接正在 CCS 中工作。 让我介绍一下设计的所有者、看看是否有其他步骤让 PWM 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima、您好、感谢您的建议

    在 SysConfig 中、我按如下方式进行设置。 我不确定这是否是你告诉我的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../clllc_5F00_main_2C00_c.txte2e.ti.com/.../emavg_2C00_h.txt

    作为参考、我上传这两个从 CCS 复制的文本文件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此设计、您必须向清除跳闸变量写入1以启用输出。 用户指南中应介绍所有这些内容。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想应该在代码中实现一个全局 SW 使能变量。 这通常是我们的 TID 的工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错! 我们应该将这些步骤作为注释放在 main()函数的顶部,或者在代码中添加注释:“注意:请查看用户指南部分,以根据用户输入要求运行代码”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    感谢你们的想法! 我不打算对代码库进行这些修改。 由于您可以访问内部系统、因此可以随意创建变更请求、我将分配优先级并相应地进行处理。