This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CPU 通过 CLA 至 CPU MSGRAM 读取安全 CLA 数据

Guru**** 2116810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131122/tms320f280049c-cpu-read-secured-cla-data-through-cla-to-cpu-msgram

器件型号:TMS320F280049C

您好、香榭丽舍

我向我们的客户询问这一点。

由于 LS RAM 可以加密、CLA 到 CPU 不能加密。  这种理解是否正确?

  加密区域可以访问 CPU 到 CLA RAM、也就是说、加密 CLA 区域可以获取从 CPU 传输的数据

  但 CPU 无法通过 CLA 到 CPU RAM 在 CLA 中获取加密数据

2. 客户现在遇到的问题是、当他们不使用 DCSM 时、代码运行正常、但在使用 DCSM 之后、当代码未经解密而运行时、加密的 CLA 无法访问 CPU 到 CLA 的数据(DAC 输出的数据、输出为0)。  

我检查了客户的.cmd 文件的配置、不应出现未加密 RAM 访问加密 RAM 的错误。  您会帮助分析原因吗? 谢谢!

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MEMORY
{
PAGE 0 :
/* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode */
/* not boot used*/
BEGIN : origin = 0x080000, length = 0x000002
CLA_PROG_RAM : origin = 0x008000, length = 0x003800
RESET : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
RAMGS1 : origin = 0x00E000, length = 0x002000
RAMGS2 : origin = 0x010000, length = 0x002000
/* Flash sectors */
/* BANK 0 */
HEADERINFO : origin = 0x084000, length = 0x000100, fill 0xFFFF /* on-chip Flash */
CPU_PROG_FLASH : origin = 0x084102, length = 0x00BEFE/* on-chip Flash */
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能回答我的问题吗? 谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    过去一周我不在办公室。 对延迟答复表示歉意。  

    [引用 userid="486218" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131122/tms320f280049c-cpu-read-secured-cla-data-through-cla-to-cpu-msgram ]LS RAM 可以加密、因此 CLA 到 CPU 不能加密。  这种理解是否正确?[/引述]

    您的理解是正确的。

    [引用 userid="486218" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131122/tms320f280049c-cpu-read-secured-cla-data-through-cla-to-cpu-msgram "]

    加密区域可以访问 CPU 到 CLA RAM、也就是说、加密 CLA 区域可以获取从 CPU 传输的数据

      但 CPU 无法通过 CLA 到 CPU RAM 在 CLA 中获取加密数据

    [/报价]

    下面我将根据我从您的问题中收集的任何内容进行回答。 如果您认为我未正确解释您的问题、请随时修改您的问题。

    CLA 可以使用加密区域(LS RAM)获取从 CPU 到 CLA RAM 传输的数据。

    CLA 到 CPU RAM 只能由 CLA 写入、而不能由 CPU 写入。

    [引用 userid="486218" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1131122/tms320f280049c-cpu-read-secured-cla-data-through-cla-to-cpu-msgram ]客户现在遇到这样的问题:当他们不使用 DCSM 时、代码运行正常、但在使用 DCSM 后、当代码未经解密而运行时、加密的 CLA 无法访问 CPU 到 CLA 的数据(按 DAC 输出的数据、输出为0)。  [/报价]

     我看到您使用术语"加密 CLA..." 您能否告诉我您是否将 CLA 称为外设(如果是、则您的理解不正确)。 LS RAM 是安全的、CLA 可以访问这些存储器。

    此外、代码在没有解密的情况下运行时、您的意思是什么?

    请分享已为程序配置的安全设置、以便对此进行进一步分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod、

    "加密 CLA"意味着将安全的 LS RAM 分配给 CLA、抱歉我没有清楚地表达。 现在的问题是、当客户未设置密码时、代码运行良好、但是当客户设置密码时、CLA (被分配了安全 LS RAM)无法从 CPU 到 CLA (不安全)读取数据、客户使用 DAC 输出数据、但输出为0。

    由于客户的政策、我无法披露 这部分安全设置代码、我已将代码脱机发送给您。

    DAC 的初始化在 CPU 中进行配置、表示 DAC 输出值的变量将在 CPU 中累积、然后写入 CPU 到 CLA MSGRAM、然后由 CLA 读取。

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程正在脱机处理、并将在解析查询后发布结论。  

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramod、

    该线程将被锁定。 是否有更新以关闭它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    我确定 了根本原因(将数据从不安全的存储器复制到安全存储器、当区域安全时不允许这样做)。 但是、如果问题得到解决、则会收到客户的一个消息。   

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确定根本原因。 应用中使用的 memcpy 函数实际上导致了从不安全的存储器到安全存储器的数据传输、当区域是安全的时、不允许这种传输。 这导致 CLA 配置不正确、因此应用程序无法运行。 一旦 memcpy 例程被移动到安全存储器、数据传输就会发生、而没有任何问题、应用程序就能够运行。

    Julia、如有必要、请添加更多详细信息、如果没有其他问题、请将该主题标记为已解决。  

    谢谢、此致

    Pramod