This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2802:设计帮助

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161622/tms320c2802-design-help

器件型号:TMS320C2802

大家好、

我有一些设计问题。 我希望你能帮助我

1.静态启动问题

将强制将角 USER_ FORCE_ ANCE_ANGLE_ FREQ_Hz 设置为1Hz、官方指南文档启动第一个电流波形

周期应接近1Hz、如下面官方指导文件的图1所示。 但我的第一个电流波形

周期不是1S、仅超过500ms、硬件调整将在软件和电机不变的情况下获取相电压

根据图2将示例信号添加到图3和3级(因为单芯片计算机插入单对板)

滤波器、风扇无法直接启动。 将图3的电阻更改为3.3欧姆、并将电容更改为100nF、以便风扇运行

加速后、不同风扇的第一个电流波形将会有所不同、大约超过500ms、有些仅限

200ms 以上、200ms 的风扇有时会直接启动、因为开环频率太快。

原因可能是什么? 哪些参数与第一个相电流波形的周期有关? 我们将删除以下内容

图3中的钳位二极管测试验证了效果。

2.头风启动问题

有时、当风产生问题时、电阻电感可以被故意乘以一个系数、例如0.8。 这是可能的

原因是什么? 此更改中是否存在任何其他隐藏的危险? 电阻电感参数在线识别、然后在软模式下记录

在软件中使用时、仅在调试期间测量电阻电感、并在软件中将测试写入死机状态。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Depeng/James、

    您能否提供此处使用的确切 TI 设计/套件、C2802是一款较早的器件、虽然仍在生产中、但在一段时间内未更新。

    它将有助于尽可能多地了解最终应用、从而正确分配该应用。

    最棒的

    Matthew