支持团队。
我想知道 SPI 针对 SPISTE 的行为。
我理解 TRM 中以下句子中的正常行为。
========================================================================
SPISTE 引脚用作从器件选择引脚。 SPISTE 引脚上的低电平有效信号允许从器件 SPI 将数据传输到串行数据线路;高电平无效信号会导致从器件 SPI 串行移位寄存器停止、并将其串行输出引脚置于高阻抗状态。 这允许在网络上将许多从设备连接在一起、但一次只选择一个从设备。
========================================================================
(1)我认为、在 SPISTE 信号期间、SPI (从器件)的接收不能接收、因为上述句子中的硬件行为较高。
我想知道 SPISTE 信号在小于1CLK 的范围内从低电平有效变为高电平并返回低电平有效的情况。
(2)在这种情况下,SPI 的接收是否继续工作?
(3)我想知道多少个时钟 SPISTE 信号为高电平以停止接收 SPI (从器件)。
此致
Koro