This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SPISTE 信号因噪声等而抖动时的 SPI 行为

Guru**** 2526970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/876440/tms320f280049-spi-behavior-when-spiste-signal-shakes-due-to-noise-etc

器件型号:TMS320F280049

支持团队。

 

我想知道 SPI 针对 SPISTE 的行为。

我理解 TRM 中以下句子中的正常行为。

 

========================================================================

SPISTE 引脚用作从器件选择引脚。 SPISTE 引脚上的低电平有效信号允许从器件 SPI 将数据传输到串行数据线路;高电平无效信号会导致从器件 SPI 串行移位寄存器停止、并将其串行输出引脚置于高阻抗状态。 这允许在网络上将许多从设备连接在一起、但一次只选择一个从设备。

========================================================================

(1)我认为、在 SPISTE 信号期间、SPI (从器件)的接收不能接收、因为上述句子中的硬件行为较高。

 

我想知道 SPISTE 信号在小于1CLK 的范围内从低电平有效变为高电平并返回低电平有效的情况。

(2)在这种情况下,SPI 的接收是否继续工作?

(3)我想知道多少个时钟 SPISTE 信号为高电平以停止接收 SPI (从器件)。

 

此致

Koro

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomotaroh、

    您能否澄清有关您的设置的以下问题?

    1) 1)您正在尝试使用 F280049.SPI 为从模式。 对吧?

    2) 2)您提到对于 1个 CLK、SPISTE 信号状态从低电平有效变为高电平有效? 时钟的确切持续时间是多少? 此外、您是否正在谈论 SYSCLK/SPICLK?

    3) 3)您是否有任何可以共享的波形?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manoj-San

    非常感谢您的回复。

    1) 1)您正在尝试使用 F280049.SPI 为从模式。 对吧?

    是的、这是从模式通信。

    2) 2)您提到对于 1个 CLK、SPISTE 信号状态从低电平有效变为高电平有效? 时钟的确切持续时间是多少? 此外、您是否正在谈论 SYSCLK/SPICLK?

    是的、我认为 SPISTE 信号在1CLK 内摆动。
    我想知道、如果 SPISTE 信号在1CLK 内因噪声等而波动、是否可以继续 SPI 接收过程。

    3) 3)您是否有任何可以共享的波形?

    不可以。现在、我们的客户正在对其系统进行设计。
    客户正在考虑系统的风险。

    此致

    Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koro、

    SPISTE 上的任何高噪声干扰(高脉冲)都会使 SPI 信号进入高阻抗状态、从而导致通信中断。 SPISTE 信号通过同步器、可对任何输入干扰进行采样作为有效传输。一旦 SPISTE 引脚进入并满足 STE 通信的设置时间、将恢复通信。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manoj-San

    非常感谢。

    您的快速回复对我们非常有帮助。

    我将与客户讨论这一点。 然后我要关闭此标签。

    BR

    Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koro、

    请关闭此 TT 吗?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janoj-San 您好

    非常感谢您的支持。

    很抱歉我迟到了。

    我确认还有一个与此相关的问题。

    没有其他问题。

    可关闭此票证。

    BR

    Koro