Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS, DRV8301, BOOSTXL-DRV8301, CSD88599Q5DC, TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8301、 MOTORWARE、 BOOSTXL-DRV8301、 CSD88599Q5DC、 TMS320F280049C、 BOOSTXL-DRV8320RS
在设计量产逆变器之前、我们尝试使用 DRV8301 EVM 来驱动小型工作台/无原型电机。 我将使用实验11进行一些小的修改、例如添加串行通信和一些变量绘图。 我花了一些时间来调节 PI 控制器和调整电机参数(在工作台上测量)、以使控制器尽可能正常运行、但我认为我撞到了墙。
当我以所需的电流20Apk 运行电机并降低负载时、电机运行良好、直到达到~400Hz。 然后、与开关一样、控制器开始向其中一个相位注入显著的直流失调电压。 另一个相位上的失调电压相反、而第三个相位看起来失真、直流失调电压很小。 当我交换电机超前时、行为遵循逆变器相位、而不是电机相位、因此我认为这不是电机本身的问题。
如果我减小电流、则会发生相同的行为、但速度更高。
如果我尝试将电流增加到20Apk 以上、则相电流全部变为非正弦、且谐波含量显著。 大多数情况下、相电流很差、但有时从一个电周期到下一个电周期会有显著变化。 我无法调节稳压器以消除此问题。 就我所能说的、硬件应该能够处理这个正常。 1pu 电流设置为50Apk。
当控制器看起来丢失时、我可以绘制估算角度、并看到锯齿顶部有一个正弦分量。 这在 d 轴和 q 轴电流中显示。 电流调节器确实会实时响应这些变化、因此我知道它们不会太慢。
我知道电压反馈滤波器的截止频率为335.6Hz。 我正在考虑更改此参数、但我不相信这是问题、因为行为并不总是依赖于频率(只要负载足够小、我就可以在高达550Hz 的频率下正常运行、这是我们的目标)。
我想知道 DRV8301芯片或逆变器本身是否会发生奇怪的情况、从而注入意外响应、从而降低估算角度。 这是否合理? 或者我应该在估算器中寻找其他东西吗?
感谢您的帮助、
Matt