This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:查找 TMS320F28379D 示例:从闪存引导、将闪存复制到 RAM、然后针对 CPU01和 CPU02从 RAM 运行。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/881778/tms320f28379d-looking-for-tms320f28379d-example-of-booting-from-flash-copying-flash-to-ram-then-running-from-ram-for-both-cpu01-and-cpu02

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

 

您是否会提供 TMS320F28379D 示例、说明从闪存引导、将闪存复制到 RAM、然后从 RAM 运行 CPU01和 CPU02?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    您可以通过配置引导模式引脚从闪存引导。  

    您可以使用 memcpy 函数将闪存内容复制到 RAM 中并从相应的 CPU 运行代码。  

    如果我们有任何相关示例、请允许我查看 C2000Ware、我不相信、但让我在几天内向您确认。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

     

    您是否会为此更新状态?

    我正在等待您的回复和示例。

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    很抱歉,我忘记了回来。 感谢您的跟进。

    我们所有的 C2000Ware 示例在使用"Flash"构建时、会将"Flash_InitModule"函数的 memcpy 放入 RAM 中。 您可以将其用作参考。 此外、您还可以参考闪存链接器命令文件、以查看如何使用#pragma 链接 CODE_SECTION。

    此致、

    Nirav