请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、
您是否会提供 TMS320F28379D 示例、说明从闪存引导、将闪存复制到 RAM、然后从 RAM 运行 CPU01和 CPU02?
谢谢、此致、
Kuerbis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否会提供 TMS320F28379D 示例、说明从闪存引导、将闪存复制到 RAM、然后从 RAM 运行 CPU01和 CPU02?
谢谢、此致、
Kuerbis
Nirav、您好!
您是否会为此更新状态?
我正在等待您的回复和示例。
谢谢、此致、
Kuerbis
您好、Kuerbis、
很抱歉,我忘记了回来。 感谢您的跟进。
我们所有的 C2000Ware 示例在使用"Flash"构建时、会将"Flash_InitModule"函数的 memcpy 放入 RAM 中。 您可以将其用作参考。 此外、您还可以参考闪存链接器命令文件、以查看如何使用#pragma 链接 CODE_SECTION。
此致、
Nirav