This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:通过 SCI 传输代码

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/873840/launchxl-f28379d-transfer-code-via-sci

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

我在 CCS 上有一个项目、我从.out 转移到了.hex。 那么、我如何通过 SCIB 将代码放入闪存中? 我配置了什么来实现它? 我正在使用 LANCHXL-F28379D 执行我的项目。

谢谢、我希望尽快看到您的回复!!

请注意、

e2e.ti.com/.../4073.Blink_5F00_LED_5F00_Timer.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhanat、

    通读以下应用程序。 注释。  您可能还需要通读器件 TRM 的 SCI 和 BootROM 章节。  另请注意、Launchpad 上除了通过 FTDI 芯片的虚拟 COM 端口(我认为该芯片仅与 SCI-A 相连)之外、没有收发器;要通过 RS-232等设备使用 SCI-B、您需要一个 RS-232收发器。    

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8i/spruhm8i.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 但是、我不理解您的最后一句话。 "要在 RS-232等设备上使用 SCI-B、您需要一个 RS-232收发器"。 您是说我可以使用 SCI-B over RS232来完成我的项目?? 您能给我一些有关这方面的文档吗? 因为您的文档仅讨论 SCI-A、不包括 RS232。 谢谢

    我希望尽快看到你的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhanat、

    您需要收发器来进行串行通信(除非您直接与具有兼容 CMOS 3.3V 逻辑电平的另一个 MCU 进行通信)。

    该 Launchpad 具有通过连接至 SCI-A 的 FTDI 芯片通过 USB 传输的虚拟 COM 端口、用于与主机 PC 通信。

    由于您希望通过 SCI-B 进行通信、因此您将需要某种类型的收发器(我假设您要与主机 PC 通信)。  如果您的 PC 具有物理串行端口(但另一个 FTDI 芯片或某些其他接口也是绝对可行的)、则最明显的选择是 RS-232。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一些文档吗? 我是说我阅读您的文档、它仅包含用于进行串行通信的 SCI-A。 但是、我如何通过 RS232实现它呢? 请给我一些线索来完成此操作。  

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhanat、

    RS-232只是串行通信的众多可能物理接口之一。  如果您的 PC 具有 RS-232串行端口、则可以使用此选项。  查看一些不同收发器选项的数据表可能会有所帮助:

    我想在您的案例中、另一个 MCU 将是 PC、而 PC 已经内置了收发器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我将尝试这样做。

    谢谢、

    此致、