This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:位字段中 HRCAP 的代码示例

Guru**** 2287980 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882843/tms320f280049-code-example-for-hrcap-in-bit-field

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家、

我的客户需要 F280049上的 HRCAP 示例代码、尽管我们有如下所示的 driverlib 代码、但他们希望在开发中充分使用位字段。

C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\hrcap

希望您能提供帮助。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F280049器件的 bitfield 上没有可用的 HRCAP 直接示例。 但它的支持标头作为 f28004x_ecap.h 的一部分提供、并且可以使用该示例轻松地从 driverlib 移植到 bitfield。  

    如果我的回复回答了您的问题、请点击位于我帖子底部的"我的问题已解决"按钮。

    此致

    Himanshu