This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:将 FLASH_API 示例与 MotorWare 中的 proj_lab13e 合并后的警告

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/875647/launchxl-f28069m-warnings-after-merging-flash_api-example-with-proj_lab13e-from-motorware

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREC2000WARE

要从 MotorWare 中投影 proj_13e、请执行以下更改:
1.添加包括:
C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2806x\con\include
C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\device_support\f28066\headers\include
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\flash_api\f2806x\include

2.从 FLASH_API 链接文件:
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\flash_api\f28066\example_Flash2806x_api\example_Flash2806x_Csmkeys.asm
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2806x\con\source\f2806x_sysctrl.c
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2806x\con\source\f2806x_usDelay.asm
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\device_support\f28066\headers\sources\F2806x_GlobalVariableDefs.c
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\flash_api\f28066\lib\2806x_Bootrom_api_table_Symbols.lib
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\flash_api\f2806x\lib\Flash2806x_api_v100.lib
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2837xs\headers\cmd\F2837xS_Headers_nonBIOS.cmd

编译后、我会收到许多警告:

警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"PartIdRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"EmuKeyVar"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FlashCallbackVar"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FlashScalingVar"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"SysPwrCtrlRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"DevEmuRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FlashRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"CsmPwlFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"AdcResultFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"CsmRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"XIntertRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"COMP2RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"COMP1RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"COMP3RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"GpioIntRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"HRCap3RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"HRCAP4RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"HRCAP1RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"HRCap2RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"SysCtrlRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANaRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANaMOTORegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANLAAMRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANaMOTSRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"AdcRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANaMboxesFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"Usb0RegsFile"
完成构建目标:"Proj_lab13b.out"

合并后、我的程序出现问题、我必须解决。 当警告消失时、我将调试程序。

此警告是否重要、或者我可以忽略它吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的文件列表显示为 F2837xS_Headers_nonBIOS.cmd。 不应该改为 F2806x_Headers_nonBIOS.cmd?

    惠特尼