请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M35H52C 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用具有32位 DSP 的 F28M35H52C 器件、并从给定库中调用2极2零例程、即具有更低200KHz PWM 频率的 CNTRL_2p2zinline ()。 在程序中、它需要输入最小和最大占空比、我们有0.03和0.95。 在最小占空比为3%的情况下、我们经历了一些具有小电流调节的非线性区域(占空比小于3%、但饱和为3%)。 从 TI Concerto 技术参考手册第803页可以看出、200KHz 时的 PWM 范围为0.6%至99.4%。 我是否应该考虑将我们目前的范围从3%更改为95%、从0.6%更改为99.4%、以减少非线性区域?
谢谢、
Yong