This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:200KHz 高分辨率 PWM 的占空比范围是多少

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/882576/ccs-f28m35h52c-what-is-the-range-of-duty-cycle-for-high-resolution-pwm-at-200-khz

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我使用具有32位 DSP 的 F28M35H52C 器件、并从给定库中调用2极2零例程、即具有更低200KHz PWM 频率的 CNTRL_2p2zinline ()。 在程序中、它需要输入最小和最大占空比、我们有0.03和0.95。 在最小占空比为3%的情况下、我们经历了一些具有小电流调节的非线性区域(占空比小于3%、但饱和为3%)。  从 TI Concerto 技术参考手册第803页可以看出、200KHz 时的 PWM 范围为0.6%至99.4%。 我是否应该考虑将我们目前的范围从3%更改为95%、从0.6%更改为99.4%、以减少非线性区域?

 谢谢、

 Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yong、

    这完全是您的决定、尝试一下、看看它是如何工作的。 我怀疑它至少有助于减小非线性区域的尺寸。

    HRPWM 边沿放置在一个周期开始后的3个周期或一个周期结束前的3个周期内不可用。 您显示的计算假设 C28x 内核以150MHz 运行、这意味着在150MHz 上3个周期相当于在200kHz 上0.4%的周期。 (200k / 150m)*3=0.004

    让我知道结果如何。

    此致、
    Cody