This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:在外部模式下加载 Simulink

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/881117/tms320f28069m-loading-simulink-in-external-mode

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我正在使用 Simulink (具有 f28069M、Boostxl8301的双电机和 Antonin 先生使用的相同电机),但是我想先尝试旋转一个电机,而不是两者! 因此、我移除了与电机2相关的块并留下了与电机1相关的块、然后我实施了他的第一个实验(TI 使用 Simulink 与 F28027搭配使用)中的主机文件、以便在将串行监视器添加到速度控制器后读取串行 msjs

然而,电机没有旋转! 我搜索了一些错误和奇怪的消息、但我无法从 mathwork 找到令人满意的明确答案。  

以下是我在(构建、部署和启动)通过 USB 将硬件连接到 PC 时遇到的问题。  

 捕获到意外异常(文件系统:递归目录迭代器目录错误:系统找不到指定的路径)。  

2.尝试监视和调优此错误附加程序时

评估 C28x SCI 传输块(MASK)'c28069pmssmfocdual/Speed Controller1/串行监视器/SCI 传输1的'InitFcn'回调时出错
回调字符串为'validateC280xSCI ('Tx');                            
codertarget.registration.registerC280xSCITxBlocks (GCB);'

由引起  

    • SCI 模块 A 已被另一个块或外部模式使用。

    但是,我在 Mathwork 上看到了类似的错误,我尝试从 C2806x 实施块,但仍然有相同的错误,  

    3.当我从 C2806x 库中插入 SCI 块时、此应用程序。

    我认为我的问题可以很容易解决、请直接回答、因为我在谷歌上几乎阅读了所有主题。!  

    4.这些错误是否是我的电机不旋转的原因? 请注意,跳线设置正确,COM 端口,串行通信也正确(希望如此)

    5.我读出 CCS 可以锁定 COM 端口如何在 COM 端口被锁定时将其解锁?  

    答:顺便说一下 ,Teknic_M2310PLN04K 电机的 MATLAB 工作区中的 RS、IS、基极电压和电流 为何与其实际参数不同?  

    6.我的电源是12V/5A,我知道它很低,但现在还不足以让电机旋转? 因为我在 Motorwate 实验室工作过、所以它已经被旋转了。  

    7.在绑定到第一个构建或监控时? 我能否在构建和监控时同时插入带 USB 和电源的硬件、因为 我想在电机旋转时读取串行 msjs。  

    感谢您的帮助。

     感谢您的支持。  

    此致、  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好!

      请联系  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你读过我上面写的吗?!!!! 如果您没有时间回答我的问题、请将我的请求转发给 C2000 MathWorks 专家!!! 我在问题中说、我在 MathWorks 网站上找不到我的答案、 我可以看到、有 Mathwork 专家回答了很多成员在 Simulink 上使用 launchpad 等方面遇到的问题。如果您可以将这些问题转发给他们、就像我在使用 TI 专家制作的示例一样。

      谢谢你

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,济南,

      直接联系 MathWorks 技术支持 - MathWorks 论坛(MATLAB 答案)不在 MathWorks 技术支持的涵盖范围内、例如 TI E2E 论坛。

      谢谢、

      -Brian