请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
但愿你一切顺利。
我`m TMS320F28379D LaunchPad、对 SDFM 设置有一些疑问。
在我的`m 中、我将 BLDC 电机与霍尔传感器配合使用、但这些传感器没有模拟电流可使输出信号看起来像正常的数字信号0-5V。
相反、当霍尔传感器处于活动状态时、我会看到20mV 的信号;当霍尔传感器处于非活动状态时、我会看到从电力线中产生频率为50Hz 的60mV EMI。
为了解决这个问题、我想在下一个方法中使用 SDFM:
1.过滤霍尔传感器信号;
2. 使用 SDFM 比较器检查霍尔传感器的活动状态并调用中断。
那么、第一个问题 -这是可行的吗?
第二、如果是、如何调整正弦滤波器的截止频率?
此致、
伊凡