This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SDFM。 正弦滤波器截止频率

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/880707/tms320f28379d-sdfm-sinc-filter-cutoff-frequency

器件型号:TMS320F28379D

您好!

但愿你一切顺利。

我`m TMS320F28379D LaunchPad、对 SDFM 设置有一些疑问。

在我的`m 中、我将 BLDC 电机与霍尔传感器配合使用、但这些传感器没有模拟电流可使输出信号看起来像正常的数字信号0-5V。

相反、当霍尔传感器处于活动状态时、我会看到20mV 的信号;当霍尔传感器处于非活动状态时、我会看到从电力线中产生频率为50Hz 的60mV EMI。

为了解决这个问题、我想在下一个方法中使用 SDFM:  

1.过滤霍尔传感器信号;

2. 使用 SDFM 比较器检查霍尔传感器的活动状态并调用中断。

那么、第一个问题 -这是可行的吗?
第二、如果是、如何调整正弦滤波器的截止频率?


此致、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    SDFM 用于与 SD 调制器配合使用。 一个滤波器通道的输入是时钟和 SD 调制器数据。 在您的情况下、它看起来不像数字信号。 因此、我认为这不起作用。

    Sinc 滤波器的截止频率可通过设置 OSR 进行调节。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manoj

    谢谢你