This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT 爆炸、请帮我

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/869614/ccs-tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit-explosion-please-help-me

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好、我是韩国学生、我想问您如何将快速入门 GUI 与小型电机配合使用。 昨天、我试用了具有 GUI 的24V 小型 BLDC 电机套件    

但它看起来很奇怪。 我已经安装了驱动程序。 该指南说、该套件可以使用 GUI 激活其他电机。

另外,当我拔出香蕉插孔时,它被拔出,28035控制卡被打破。 我检查了主板、看起来不错。 我将 controlCARD 表单28035更改为28335、但我想知道 controlCARD 的 ld1已打开、但 ld3未打开。

在解释之前、我看到28035的 ld3有红灯。 因此、我很担心并希望检查该项目是否可以使用更多。 请告诉我如何检查和支持。 TI 韩国无法为我提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题可能是电源未与电源隔离。 检查电源接地和输出 GND 或"-"是否显示正确连接或完全打开。 请注册 GUI、我将让我的其他同事为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么意思 GND? 还是"-"?  请用照片说明我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连接到墙壁电源的电源输入电缆上、插头应具有3个引脚:相位、中性和接地(接地有时称为 GND)。

    在电源输出端、至少有两个端子、'+'和'-'。 (-有时称为 GND)。

    我要求您检查的是输入接地和输出'-'之间是否导通。 希望它能清楚地解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在几个小时内检查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题得到解决,请关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了它、看起来不错、我尝试从 MATLAB 中获取代码、但连接失败。 因此、我将放弃这个项目。