工具/软件:Code Composer Studio
您好、我是韩国学生、我想问您如何将快速入门 GUI 与小型电机配合使用。 昨天、我试用了具有 GUI 的24V 小型 BLDC 电机套件
但它看起来很奇怪。 我已经安装了驱动程序。 该指南说、该套件可以使用 GUI 激活其他电机。
另外,当我拔出香蕉插孔时,它被拔出,28035控制卡被打破。 我检查了主板、看起来不错。 我将 controlCARD 表单28035更改为28335、但我想知道 controlCARD 的 ld1已打开、但 ld3未打开。
在解释之前、我看到28035的 ld3有红灯。 因此、我很担心并希望检查该项目是否可以使用更多。 请告诉我如何检查和支持。 TI 韩国无法为我提供帮助