This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:文档-将外部直流电源连接到直流链路

Guru**** 2925890 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/873336/tmdxiddk379d-documentation---connecting-the-external-dc-supply-to-the-dc-link

器件型号:TMDXIDDK379D

您好!

 在 TMDXIDDK379D 套件的文档(SPRUI43、2015年11月)中、第2.9.1.1节"将外部直流电源连接到直流链路"向我提出了一个问题。

部分显示

"

外部可变电源可通过 BS2和 BS3香蕉插孔连接到电路板。
如果使用 M2和 M8偏置电源、请将 BS3连接到 BS1。

"

为什么要将 BS3 (接地)连接到 BS1 (直流输出)? 这尤其令人困惑、因为下一节("将整流器输出连接到直流链路")说明您应该将 BS1 (直流输出)连接到 BS2 (直流总线)、以便通过交流电源为驱动板供电(在这种情况下、我们现在已将所有电源接地)。

提交人是否打算说"将 BS2 (直流总线)连接到 BS1 (直流输出)"以便在从外部为直流总线供电的同时为 M2/M8偏置电源供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、M2和 M8连接到 BS1。  BS2应连接到 BS1、以便为 M2/M8供电。 此外、跳线 J1和 J2分别将 BS1节点连接到 M2和 M8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。