Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXIDDK379D 您好!
在 TMDXIDDK379D 套件的文档(SPRUI43、2015年11月)中、第2.9.1.1节"将外部直流电源连接到直流链路"向我提出了一个问题。
部分显示
"
外部可变电源可通过 BS2和 BS3香蕉插孔连接到电路板。
如果使用 M2和 M8偏置电源、请将 BS3连接到 BS1。
"
为什么要将 BS3 (接地)连接到 BS1 (直流输出)? 这尤其令人困惑、因为下一节("将整流器输出连接到直流链路")说明您应该将 BS1 (直流输出)连接到 BS2 (直流总线)、以便通过交流电源为驱动板供电(在这种情况下、我们现在已将所有电源接地)。
提交人是否打算说"将 BS2 (直流总线)连接到 BS1 (直流输出)"以便在从外部为直流总线供电的同时为 M2/M8偏置电源供电?