主题中讨论的其他器件:TMS320F280049、
工具/软件:Code Composer Studio
C2000GANG 如何使用 SDFlash BurnProcess?
我以前曾合作 过 C2000 SDFlash BurnProcess,但使用 C2000GANG 是不好的
我如何 才能进行 Burnprocess?我们的固件类型是 .sdp .out
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
C2000GANG 如何使用 SDFlash BurnProcess?
我以前曾合作 过 C2000 SDFlash BurnProcess,但使用 C2000GANG 是不好的
我如何 才能进行 Burnprocess?我们的固件类型是 .sdp .out
Shiming、
Spectrum Digital 的 SDFlash 本身是一款闪存编程工具- http://emulators.spectrumdigital.com/utilities/sdflash/
Elprotronic 的 C2000-GANG 是另一款闪存编程工具- https://www.elprotronic.com/collections/c2000
不确定使用 SDFlash 实用程序和 C2000GANG 进行闪存编程意味着什么。
我建议您直接联系 Spectrum Digital 和 Elprotronic。 以下是联系方式:
Spectrum Digital 详细联系方式: http://www.spectrumdigital.com/contact-us/
Elprotronic 联系方式: https://www.elprotronic.com/pages/contact-us
谢谢、此致、
Vamsi
Shiming、
您能否在下面澄清问题以避免混淆?
1.您计划对哪款 C2000器件进行编程? 请给我一个答案、如 TMS320F28004x、TMS320F2837xD 或 TMS320F28002x 等
2.您知道吗?SDFlash 实用程序不支持在 F28M35x、F28M36x、F28004x、F2837xD、F2807x 等最新 C2000器件上进行闪存编程。 F2837xS 和 F28002x?
3.您不能同时使用 SDFlash 和 C2000GANG 编程器。 每个都是单独的闪存编程工具。 您是否询问是否可以使用 SD XDS510LC 仿真器(而不是 SDFlash 实用程序)与 C2000GANG 一起对 C2000器件进行编程?
谢谢、此致、
Vamsi
Vamsi
否、我使用 Spectrum Digital 的 SDFlash"闪存编程工具
翻译问题可能导致误解
但与此同时、您的员工会说
也就是说、C2000 Gang 与 C2000 XDS510LC (LC 是
成本更低、但将仅限于某些 C28x 器件。)
,我一直认为 C2000GANG 可以替代 C2000(XDS510LC),因为这些误解,我认为购买 C2000是错误
因此、我想退还 C2000GANG,、然后购买 C2000(XDS510LC)
Shiming、
好的。 在您从 Mouser 的回复中复制的上述快照中、我看到他们认为您正在询问如何从 SD 卡对映像进行编程。 他们将 SD 闪存作为 SD 卡、因此建议您使用 C2000 GANG。
如果您确定尝试编程的器件受 SD 闪存支持、而您不想使用 C2000 GANG、则可以继续使用 SD 闪存。
您是否需要有关退回 C2000 GANG 的帮助? 如果是、请告诉我。
谢谢、此致、
Vamsi
不确定 TI 是否能够为 Mouser 提供退货授权、但您可以联系支持