This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000-GANG:55988952C2000GANG 如何使用 SDFlash BurnProcess?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892660/ccs-c2000-gang-55988952c2000gang-how-to-use-sdflash-burnprocess

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

C2000GANG 如何使用  SDFlash BurnProcess?

我以前曾合作 过 C2000 SDFlash BurnProcess,但使用 C2000GANG 是不好的

我如何 才能进行 Burnprocess?我们的固件类型是  .sdp .out

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiming、

    我们需要作出一些澄清。

    您要使用哪一个- C2000GANG 或 SDFlash?

    您在这里讨论的是哪款 C2000器件?

    我将根据您的回复将其分配给相应的专家。  谢谢你。

    此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我说 C2000就是图片中的一个

    我希望使用 SDFlash   来进行烧录处理

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiming、

    我现在知道您希望使用 SDFlash 实用程序(具有 SD XDS510LC)来进行闪存编程。

    您计划使用 SDFlash 对哪款 C2000 MCU 进行编程?  是 TMS320F280049吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tva4C129encpdt 和 TMS320F28xx

    说明:  我想使用 SDFlash 实用程序(带 C2000GANG)来进行闪存编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiming、

    Spectrum Digital 的 SDFlash 本身是一款闪存编程工具- http://emulators.spectrumdigital.com/utilities/sdflash/

    Elprotronic 的 C2000-GANG 是另一款闪存编程工具- https://www.elprotronic.com/collections/c2000

    不确定使用 SDFlash 实用程序和 C2000GANG 进行闪存编程意味着什么。

    我建议您直接联系 Spectrum Digital 和 Elprotronic。 以下是联系方式:

    Spectrum Digital 详细联系方式: http://www.spectrumdigital.com/contact-us/

    Elprotronic 联系方式: https://www.elprotronic.com/pages/contact-us

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当我无法使用它时、我认为购买 C2000GANG 是错误的。 当我第一次想退回产品时、您要求我联系技术支持。 我很难理解 C2000是可以的、但 C2000GANG 不是。

    那么、您能给我一个 RAM 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiming、

    您能否在下面澄清问题以避免混淆?

    1.您计划对哪款 C2000器件进行编程?  请给我一个答案、如 TMS320F28004x、TMS320F2837xD 或 TMS320F28002x 等

    2.您知道吗?SDFlash 实用程序不支持在 F28M35x、F28M36x、F28004x、F2837xD、F2807x 等最新 C2000器件上进行闪存编程。 F2837xS 和 F28002x?

    3.您不能同时使用 SDFlash 和 C2000GANG 编程器。  每个都是单独的闪存编程工具。  您是否询问是否可以使用 SD XDS510LC 仿真器(而不是 SDFlash 实用程序)与 C2000GANG 一起对 C2000器件进行编程?  

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美国的深夜、我感谢您在这段时间为我提供的帮助

    有些专业问题我可能无法回答

    但我认为 SDFlash 可以使用,、这不能是真正 的 F28M35x、F28M36x、F28004x、F2837xD、F2807x、 F2837xS 和 F28002x。

    我购买了 C2000GANG 来。C2000(XDS510LC),、因为我的 C2000(XDS510LC)损坏了

    我在购买前咨询过您的经销商、并得到了此回复(如     所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiming、

    哦、当您说 SDFlash 时、您指的是 SD 卡-没问题。

    我认为您正在讨论 Spectrum Digital 的"SDFlash"闪存编程工具。

    使用 C2000-GANG 时、您得到的确切误差是多少?

    我将请 C2000-GANG 专家为您提供进一步的帮助。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi

    否、我使用 Spectrum Digital 的 SDFlash"闪存编程工具

    翻译问题可能导致误解

    但与此同时、您的员工会说

    也就是说、C2000 Gang 与 C2000 XDS510LC (LC 是

    成本更低、但将仅限于某些 C28x 器件。)

    ,我一直认为 C2000GANG 可以替代 C2000(XDS510LC),因为这些误解,我认为购买 C2000是错误

    因此、我想退还 C2000GANG,、然后购买 C2000(XDS510LC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiming、

    好的。 在您从 Mouser 的回复中复制的上述快照中、我看到他们认为您正在询问如何从 SD 卡对映像进行编程。  他们将 SD 闪存作为 SD 卡、因此建议您使用 C2000 GANG。

    如果您确定尝试编程的器件受 SD 闪存支持、而您不想使用 C2000 GANG、则可以继续使用 SD 闪存。

    您是否需要有关退回 C2000 GANG 的帮助? 如果是、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi

    是的、我需要您帮助我返回 C2000GANG

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiming、

    您从何处购买它?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的经销商的,Mouser

     https://www.mouser.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您是从 Mouser 购买的、您需要与他们讨论他们的退货政策

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiming、

    由于您已经与 Mouser 联系、请与他们合作处理退货流程。  我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已与马场。联系,他们的答复是:如果您需要退还货物,您需要提供 RAM 编号,从您那里获得 RAM 编号。

    我认为这是一个误解,我直到现在才成功使用产品,我认为双方都应该为此负责,

    因此、请提供 RAM 编号 。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定 TI 是否能够为 Mouser 提供退货授权、但您可以联系支持

    http://www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support