主题中讨论的其他器件:SFRA
工具/软件:Code Composer Studio
文档 《使用 C2000 Piccolo-A 微控制器的数字控制两相交错式功率因数校正(IL PFC)转换器》中介绍了以下内容。
在左侧的 Project Explorer 窗口中、单击 ILPFC 工程左侧的箭头符号。 您的项目窗口将如图2.1.5中的以下所示:
图2.1.5. "CCS Project"窗口
‘m未打开,请单击“main.cfg”文件。 这是用于 IL PFC 套件的解决方案适配器 GUI。 借助解决方案适配器工具、用户可以调整数字 ILPFC 套件上 TI 的现有代码示例、并将其配置为在使用相同 PFC 拓扑和类似 C2000资源的定制数字 ILPFC 板上运行。 从‘m.cfg’文件中浏览 GUI,以熟悉它提供的不同选项。 如图2.1.5所示、该 GUI 显示了 TI IL PFC 套件中使用的交错 PFC 拓扑。 它显示了此设计中使用的 PWM 和 ADC 通道。 在设计定制 PFC 板时、可通过相关的下拉框更改这些 PWM 和 ADC 通道。 Solution Adaptor 页面还显示‘Project Options’(项目选项)、‘Control Loop Design’(控制环路设计)选项和‘Power Stage Parameter’(功率级参数)输入部分。 ‘Project Options’(项目选项)显示了三个不同的下拉框,用于定制 PFC 设计。
但是、当我打开'main.cfg 文件时、显示的界面如下所示。 该接口中没有任何内容。 为什么?