This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:当我打开'main.cfg'文件在 ILPFC 项目的 Explorer 窗口中时,接口中没有#39;s 什么,为什么?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872686/ccs-tms320f28035-when-i-open-main-cfg-file-in-explorer-window-of-ilpfc-project-there-s-nothing-in-the-interface-why

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

   文档 《使用 C2000 Piccolo-A 微控制器的数字控制两相交错式功率因数校正(IL PFC)转换器》中介绍了以下内容。  

    在左侧的 Project Explorer 窗口中、单击 ILPFC 工程左侧的箭头符号。 您的项目窗口将如图2.1.5中的以下所示:

图2.1.5. "CCS Project"窗口

    ‘m未打开,请单击“main.cfg”文件。 这是用于 IL PFC 套件的解决方案适配器 GUI。 借助解决方案适配器工具、用户可以调整数字 ILPFC 套件上 TI 的现有代码示例、并将其配置为在使用相同 PFC 拓扑和类似 C2000资源的定制数字 ILPFC 板上运行。 从‘m.cfg’文件中浏览 GUI,以熟悉它提供的不同选项。 如图2.1.5所示、该 GUI 显示了 TI IL PFC 套件中使用的交错 PFC 拓扑。 它显示了此设计中使用的 PWM 和 ADC 通道。 在设计定制 PFC 板时、可通过相关的下拉框更改这些 PWM 和 ADC 通道。 Solution Adaptor 页面还显示‘Project Options’(项目选项)、‘Control Loop Design’(控制环路设计)选项和‘Power Stage Parameter’(功率级参数)输入部分。 ‘Project Options’(项目选项)显示了三个不同的下拉框,用于定制 PFC 设计。  

    但是、当我打开'main.cfg 文件时、显示的界面如下所示。 该接口中没有任何内容。 为什么?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现空白屏幕的原因是您的 CCS 版本中未安装 GUI Composer Runtime v1应用程序。 您需要通过 CCS App Center 安装它。 您可以按照此处详述的步骤操作: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/572039/2104783#2104783

    顺便说一下、您使用的是哪个版本的 CCS?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       文档 “使用 C2000 Piccolo-A 微控制  器的数字控制两相交错式功率因数校正(IL PFC)转换器”中介绍了以下内容。   

       点击‘Compensation Designer’(补偿设计器)工具。 该工具的快照如图2.1.6所示。 这显示了 PFC 功率级(受控体)、环路(OL)和数字补偿器(Comp)的频率响应。 该图指示了环路的带宽、增益裕量和相位裕度。 该‘M还允许用户根据‘SFRA Data’(FRA 数据)在“指定的”设备和测量的设备之间进行选择,然后更改频域(增益、极点频率、零频率)中的补偿参数。 ‘设计完成后,该工具将生成数字控制器系数(Comp Coeff),该系数保存在文件“ILPFC_BASH-Settings.h”中,并带有相应的控制器编号(Comp Number)。  

    图2.1.6. 补偿设计器工具

      但是当 我更改  频域中的补偿参数 fz0、fz1和 FP1 时,  然后点击图2.1.6中的“保存 COMP”按钮,  其他系数(B0、B1、B2、B3、A1、A2和 A3)不会改变,数字控制器系数(Comp Coeff)不 会保存在‘ILPFC_BASH-Settings.h”文件中,文件中包含相应的控制器编号(Comp 编号)。   我 再次点击‘Compensation Designer’(补偿设计器)工具,     频域中的所有补偿参数 fz0、fz1和 FP1 将恢复为原始数据。 为什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我知道为什么。 我没有按 "回车"键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到您解决了这个问题。