请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 工具/软件:Code Composer Studio
好的、我找到了解决我的问题的方法。 我用精密运动器件的 PMD DK78113 DevKit 替换了 Launchpad F28069M、我的电机在不到1小时的时间内旋转。 我能够调整速度和电流环路的所有参数、并在 PC 屏幕上实时查看结果。 我不需要花几个小时下载软件和打印400页的快速入门指南、因为所有文档都包含在绑定的手册中或带有 Devkit 的 USB 驱动器上。 没有要修改的头文件、没有要编译、重命名和重定位的应用程序;GUI 允许您执行所有这些操作。 当我有问题时、他们的员工 FAE 通过 TeamViewer 连接到我的 PC、并引导我完成学习曲线并讨论如何充分利用我的电机应用。 强烈推荐